This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:待机电压问题

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1383056/drv8243-q1-standby-voltage-problem

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

尊敬的信也:

您可以在下面的 E2E 主题中找到更多问题。

客户移除了电阻器、仍看到350mV 电压。

他们还应该检查什么?

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1379898/drv8243-q1-off-state-diagnostics-problem/5278924?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A528700#5278924

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将审查您的问题,但7月4日的美国假期可能会导致几天的延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:

    请立即查看问题。 客户正在等待我们的答案。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    他们是否从输出中移除了所有内容? 我在我这边试过 EVM、当高阻态输出被下拉时、它们会变为0V  

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    因此、输出侧似乎仍然有一些东西。 我会努力找到它。

    还有其他要检查的事项吗?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    有任何更新吗?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    它们仍在测试。

    我申请了 EVM、他们将测试 EVM。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我将等待更新。

    此致!

    Keerthi