This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:用于阻性负载的高侧驱动器会干扰 GND。

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1384445/drv8873-q1-high-side-driver-for-resistive-load-is-interfering-with-gnd

器件型号:DRV8873-Q1

工具与软件:

您好!

在我的应用中、我将使用 DRV8873H 驱动具有高侧配置的电阻负载:输出连接到电阻负载和 GND。

  • 电阻负载的值 6 Ω .  
  • 驱动信号:200Hz、占空比受控。  

板上还有3个 I2C 器件。  

未驱动负载时、我可以识别 IC 并与其通信。  

但是、当驱动负载时、占空比越大、我就无法与外设进行通信了。

例如、40%时、我只能与2个器件通信、100%时、我无法再识别任何器件。

驱动器是否可能会干扰我的 GND 电位?

如果是、我可以采取哪些措施来改善这种情况? 我应该在负载之前放置一个电感器、还是应该增加负载本身的电阻?

非常感谢。

好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    从原理图上可以看出、您使用的是器件的"硬件"版本、而不是"SPI"版本。  该器件不支持 I2C 通信。 您如何尝试与之通信? 您是否无法读取 nFAULT 或 IPROPIx 信号?

    此致!

    David