This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350R:电机在没有 PWM 的情况下运行

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1378660/drv8350r-motor-running-without-pwm

器件型号:DRV8350R

工具与软件:

您好!

我在1x 模式下使用 DRV8350RS、最初一切都顺利。 当我馈入 PWM 脉冲时电机正在运行。 突然、电机在不馈送 PWM 的情况下开始运行。 我检查了 DRV 的 PWM 引脚、当此引脚未与 MCU 连接并且没有组装问题时、出现3V3。 这是我发现的严重问题。

请帮助、问题可能出在哪呢?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishabh:

    感谢您问这个问题。 我的目标是在下周结束前作出答复。  

    此致!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rishabh、

    您提到3V3出现在引脚上,这是在靠近驱动器的 Inha 引脚上测量的吗?

    您是如何断开 MCU 的连接的? 您是否已检查电路板、以查看是否存在与附近电源轨之间的任何短路/连接?

    此致!
    Akshay