请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 工具与软件:
各位团队成员、
我有一个问题、如下:
DRV8889是否支持电流检测? 如果我将其设置为输出300mA 以驱动步进电机、那么在实际负载电机失速的情况下、我是否可以通过 SPI 接口设置或读取电流> 300mA?
或者、如果我们要实现该电流检测功能、我们是否有其他解决方案?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
各位团队成员、
我有一个问题、如下:
DRV8889是否支持电流检测? 如果我将其设置为输出300mA 以驱动步进电机、那么在实际负载电机失速的情况下、我是否可以通过 SPI 接口设置或读取电流> 300mA?
或者、如果我们要实现该电流检测功能、我们是否有其他解决方案?
谢谢!
Chris、您好!
或者如果我们想要实施此电流检测功能、我们是否有其他解决方案?
您可以为每个电机线圈 A 和线圈 B H 桥添加一个毫欧范围内的小型电流检测电阻器和一个外部电流检测放大器。 但是、这不是步进电机的失速检测解决方案。
DRV8889-Q1具有基于电机 BEMF 的集成失速检测功能。 数据表第 7.3.11.5节"失速检测"以及本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slvaei3/slvaei3.pdf 中对此进行了介绍。
客户可以使用 DRV8889-Q1EVM 及其在计算机中运行的相关 GUI 并使用其最终应用步进电机和运行条件来评估失速检测功能。 谢谢你。
此致、Murugavel