工具与软件:
您好!
该驱动程序出现问题。
当 IN+= 3.3V、IN-= 0V、EN = 3.3V 时、每8秒就会出现一次故障。
我们只需将 EN 设置为0V 并持续10ms、然后重置 IN+= 3.3V、IN-= 0V、EN = 3.3V。
驱动器周期一致。 当 IN+= 0V、IN-= 3.3V、EN = 3.3V 时、每42秒就会出现一次故障。 此故障可能来自哪里?
我们没有 PWM 输入、因此无 LPF 电路。
如有任何帮助、将不胜感激。
谢谢!
Josh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
该驱动程序出现问题。
当 IN+= 3.3V、IN-= 0V、EN = 3.3V 时、每8秒就会出现一次故障。
我们只需将 EN 设置为0V 并持续10ms、然后重置 IN+= 3.3V、IN-= 0V、EN = 3.3V。
驱动器周期一致。 当 IN+= 0V、IN-= 3.3V、EN = 3.3V 时、每42秒就会出现一次故障。 此故障可能来自哪里?
我们没有 PWM 输入、因此无 LPF 电路。
如有任何帮助、将不胜感激。
谢谢!
Josh
Sydney,
我在数据表中准备好了以下内容并进行了尝试...:"当发生"锁存"条件时、必须使用 EN 信号复位器件以清除故障。 如果需要从这些条件中自动恢复、请将 INTZ 引脚直接连接到 EN 引脚。 这允许 INTZ 引脚功能自动将 EN 引脚驱动为低电平、从而清除锁存条件。
当我将2个引脚连接在一起时、电机会在停止之前持续大约30秒。 我不知道为什么这会以这种方式影响它。
想法?
谢谢!
Josh Christie