This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:DRV8844故障始终开启

Guru**** 2693585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1385099/drv8844-drv8844-fault-always-on

器件型号:DRV8844

工具与软件:

始终置位故障的原因可能是什么? 原理图;我仅想让器件正常工作、尚未驱动任何东西。 V3P3OUT 输出3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Izzo:

    nFAULT 引脚是开漏输出、需要使用外部上拉电阻器。 通常、电阻器值为10kΩ。

    设计中是否已存在上拉电阻器?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    有一个100k 的上拉电阻器连接到3.3V (3.3V 是逻辑电平电源)。

    是否存在将 nSLEEP 和 nRESET 驱动为高电平的特定顺序? 我也已通过上拉将它们连接到3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Izzo:

    在这些引脚上使用100kΩ 上拉电阻可能很重要。 测量 nFAULT 时的电压是多少? 我建议尝试更小的上拉电阻值、可能是10kΩ 或4.7kΩ。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已将 nRESET 和 nSLEEP 连接到无上拉电阻的3.3V、并使用4.7 kΩ 上拉 nFAULT、现在该器件可正常工作。

    感谢你的帮助。