This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316ZTEVM:需要 MSP430 EVM 源代码

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z, MCT8316ZTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1384750/mct8316ztevm-need-msp430-evm-source-code

器件型号:MCT8316ZTEVM
主题中讨论的其他器件:MCT8316Z

工具与软件:

你(们)好。

我的一个合作伙伴正在处理一个他们正在考虑 MCT8316Z 的项目。

我们已经将 MSP430ZTEVM 与他们的团队共享、而且他们想要获得 EVM 的源代码或 SPI 寄存器组。 请分享  

此致、

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    可通过以下链接下载 MCT8316ZTEVM 的固件、以使 MSP430能够与 MCT8316Z GUI 进行通信:

    链接: tidrive.ext.ti.com/.../e81f1548-e2d9-43ce-b5d0-0225c8e0588c

    访问代码: sMG3vH7#

    此链接将于8月8日到期。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joshua、

    这将有助于、感谢您的及时帮助。

    Regadrds、

    Mitesh