This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:BRAKE_PIN_MODE

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MCF8315EVM, MCF8315A, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1382712/mcf8315a-brake_pin_mode

器件型号:MCF8315A
主题中讨论的其他器件:MCF8315EVM、、 MCF8329A、MCF8316A

工具与软件:

嗨、团队:

我可以问为什么客户无法  根据 MCF8315EVM 选择 BRAKE_PIN_MODE?(他们选择器件 MCF8315A)

但当他们选择器件 MCF8329A 时、可以在 GUI 中使用 Brake_pin_mode。

谢谢!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    MCF8315A 中保留并不使用该功能。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    感谢您的评论。

    但是、为什么 MCF8315A 数据表显示 可以通过 PIN_CONFIG 寄存器配置 BRAKE_PIN_MODE?

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ivy:

    我会记下并更新信息。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    您能否帮助检查 MCF8316A 是否可以支持 BRAKE_PIN_MODE? MCF8316A 的数据表显示它可以支持该功能、但似乎该功能锁定在 EVM 上。 客户需要使用该功能来实现电机保持。

    谢谢。

    此致、

    Ivy