主题中讨论的其他器件: MCT8316A
工具与软件:
我将尝试调整电机启动、大部分时间电机状态在启动后立即直接变为 CLOSED_LOOP_UNaligned。 在此状态下、电机加速非常缓慢、通常需要几秒钟才能切换到 CLOSED_LOOP_aligned。 我假设 CLOSED_LOOP_UNaligned 是由于不良切换导致的一些不良故障状态、但数据表根本没有讨论此状态或者如何防止这种状态。 电机驱动器为 MCF8316A、电机为60W 16极24V、3.8A、0.6Nm。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我将尝试调整电机启动、大部分时间电机状态在启动后立即直接变为 CLOSED_LOOP_UNaligned。 在此状态下、电机加速非常缓慢、通常需要几秒钟才能切换到 CLOSED_LOOP_aligned。 我假设 CLOSED_LOOP_UNaligned 是由于不良切换导致的一些不良故障状态、但数据表根本没有讨论此状态或者如何防止这种状态。 电机驱动器为 MCF8316A、电机为60W 16极24V、3.8A、0.6Nm。
Dan、您好。
CLOSED_LOOP_UNaligned 是一个算法状态、在该状态下 已达到开闭环切换速度、但仍然存在一些 θ 错误。 我建议将 THETA_ERROR_RAMP_RATE 和 CL_SLOW_ACC 调整为更高的值、以加快从 CLOSED_LOOP_UNaligned 到 CLOSED_LOOP_aligned 的转换 。 有关切换周期和所涉及寄存器的更多信息、请查看 MCF8316A 数据表的第7.3.10.4.6节
如果您需要进一步的支持、可以提供您使用的当前寄存器配置吗?
此致、
约书亚