This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:DRV8243-Q1用作高侧开关

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1385633/drv8243-q1-drv8243-q1-working-as-highside-switch

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

各位、

我有一个与 DRV8243-Q1相关的问题。


是否 只能在 HS 模式下永久使用驱动器?
然后、GND 上的负载将连接到其中一个输出。
只要 应用处于唤醒状态、输出就会处于高电平有效状态。

这是否可以正常工作、或者是否存在任何障碍(例如缺少诊断功能)?

BR

Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Carsten、

    但为此、我强烈推荐1/2桥版本 DRV8143-Q1。 

    如果您仅使用 DRV8243的1/2桥、则基本上会浪费一半的芯片空间。  使用1/2桥版本、您可以在相同的尺寸下获得更高的电流能力

    此致!

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢快速响应。

    我的客户已在现有设计中使用 DRV8243-Q1。

    他们 正在面临新的 RFQ、并且不想触摸设计。

    BR

    Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧、还可以  一定要来这里!  我们不用担心。   

    此致!

    Jacob