请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8412 主题中讨论的其他器件: DRV8962
工具与软件:
您好、
如下图所示、DRV8412用作 LED 照明驱动器。 DRV8412是否等效于降压电路? DRV8412?用作 LED 照明驱动器 Δ Σ

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Jeno、
不、它与降压电路等效。 它更等效于1/2桥配置中的多个 FET、如下面的方框图所示(来自 DRV8962、因为它有更好的图)。 它可以开启或关闭给定的 V_IN 或 VM 电压。 它不能将该电压降到较低的水平。

这是新设计吗? 请参阅此常见问题解答、DRV8412是一款旧器件、还有更好的替代产品: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1256603/faq-what-are-the-best-alternate-devices-for-drv8432
此致!
Jacob