This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:Motor Studio GUI 固件问题

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MCF8316AEVM, MOTORSTUDIO, MCF8316C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1384893/mcf8316aevm-question-for-motor-studio-gui-fw

主题中讨论的其他器件:MCF8316AEVMMOTORSTUDIOMCF8316C-Q1、MCF8316A

工具与软件:

尊敬的 TI:

通过以下 URL、

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1281363/faq-motor-studio-gui---evm-firmware-compatibility

"如果插入 USB 后 LED D6立即亮起、则 EVM 具有旧的 MSP430固件、并且能够与旧的 GUI Composer GUI 配合使用。
如果插入 USB 后 LED D7立即亮起、则 EVM 具有新的 MSP430固件、并且它将与新的 Motor Studio GUI 一同工作。"

我手头有 MCF8316AEVM、 插入 USB 后 LED D7会立即亮起、应该是新固件。

但是、从 MCF8316AEVM 简介页面下载的"MCX83XXEVM-MSP430FR2355-GUI-firmware"似乎是旧版本。

https://www.ti.com/tool/MCF8316AEVM

因为 define.h 中有以下宏定义:

#define GPIO_PORT GPIO_PORT_P2
#define GPIO_PIN GPIO_PIN2

然后应为 D6 LED。

我们要在另一个不是 MSP430的 MCU 上使用 MCF9316C-Q1、所以我要迁移 GUI 代码、以便我们仍可以在 MCU 上使用 MotorStudio。 那么、我在哪里可以获得 适用于新 Motor Studio GUI 的新固件?

谢谢!

Alex