This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:当 VMA/VMB 和 VCP 引脚之间的电容值小于0.1uF 时、DRV8425是否会将 nFAULT=L 置为有效?

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825, DRV8425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1384666/drv8825-does-drv8425-assert-nfault-l-when-the-capacitor-value-placed-between-vma-vmb-and-vcp-pin-is-less-than-0-1uf

器件型号:DRV8825
主题中讨论的其他器件: DRV8425

工具与软件:

大家好、

我的一位客户遇到了 DRV8825问题。

问题是、DRV8825在 nFAULT=L 的情况下停止驱动连接的电机
他们检查了 DRV8825的外围器件、发现放置在 VMA/VMB 和 VCP 引脚之间的电容器值小于0.1uF、因为该电容器具有较大的直流偏置效应。
他们说在实际运行中、实际电容器值将小于50nF (0.1uF 的50%)。

目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

问题1。
当放置在 VMA/VMB 和 VCP 引脚之间的电容值小于50nF 时、DRV8825是否有可能在 nFAULT=L 置为有效的情况下停止驱动所连接的电机?
他们检查了  VCP 电压、发现 VCP 具有1.5V 的纹波电压。  

问题2:
TI 建议在 VCP 和 VMA/VMB 之间使用0.1uF/16V 陶瓷电容器。
该电容器值是考虑到直流偏置和变化的实际值还是制造商规定的标称值?
另外、TI 建议使用哪种电容器类型(X5R、X7R 等)?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakai-San:

    我假设此问题适用于 DRV8825、而不是 DRV8425。  "DRV8825:DRV8425是否将 nFAULT=L。 "

    Q1:对于 DRV8825、建议 在 VMA/VMB 和 VCP 引脚之间使用 0.1uF 的电荷泵电容器。 该器件具有以下保护特性、不包括电荷泵欠压检测。 因此、如果 VCP 电压具有高纹波、则不会检测到故障、也不会将 nFAULT 置为有效。 不过、输出 FET 可能无法正确驱动、如果 VCP 纹波较高、可能会导致栅极驱动不足。  

    Q2:是所有运行条件和老化情况下的实际值。 建议使用 X7R。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    非常感谢您的回复、很抱歉我将器件型号误认为是 Wright。
    如您所想、正确的器件型号是 DRV8825。

    我可以问您一些其他问题吗?

    问题1。
    您是否认为、如果 输出 FET 可能未被正确驱动、并可能导致栅极驱动不足、如您所述、DRV8825温度是否有可能升高且 nFAULT 被 TSD 置位?  

    问题2:
    DRV8825正常运行时的 VCP 电压是多少?
    它是 VM+5V 吗?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakai-San:

    Q1:" DRV8825温度是否有可能升高并且 nFAULT 被 TSD 置位?" 是的、这是一种可能。 它还会影响上升时间并在微步进时导致波形失真。   

    Q2:"正常运行时 DRV8825的 VCP 电压是多少?  是 VM+5V 吗?"。 是 VM+5 V 左右

    此致、Murugavel