This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:直流电机驱动器集成器件建议请求

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1386493/drv8243-q1-dc-motor-driver-integrated-device-proposal-request

器件型号:DRV8243-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8245-Q1

工具与软件:

您好!

客户将考虑为汽车开发电动侧踏板。

请推荐符合您要求的产品。

1、工作电压范围:9至16V

2.限制电压:40V (可能有负载突降通行证)

3.应用电机额定规格:直流电机,12V/5.5A

4.堵转电流:12A 或以上

5、工作温度:-40至90度

6.电流监测(建议区分受监测产品和未受监测产品)

7、电机驱动器电源开/关功能(功能支持的产品,不支持的产品建议)

8.将首先审查封装集成类型(电机驱动器+驱动 FET 集成)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据提供的要求、我建议使用 DRV8245-Q1。  

    这种集成电机驱动器具有集成式 FET 和电流检测功能、并可提供5.5A RMS 电流。

    https://www.ti.com/product/DRV8245-Q1 

    此致!

    David