请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV11873EVM 主题中讨论的其他器件:DRV11873、 MCT8316A、MCT8316Z 、 DRV8306
工具与软件:
团队成员、您好!
我们正在使用 DRV11873EVM 来测试 BLDC 电机、但其额定值较低、即16V / 1.5A。
是否有其他与 DRV11873类似的驱动器、具有大约30至40的高功率、电流高达5A。
我们要使用不带 GUI 或即插即用等软件的驱动程序。
此致、
Sayali