This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2911-Q1:ULC 小型化

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1386563/drv2911-q1-ulc-miniaturization

器件型号:DRV2911-Q1

工具与软件:

你(们)好

目前、客户需要将 ULC 系统小型化、因此我们正在考虑将镜头盖的直径从25mm 减小到15mm。

请告诉我目前应该考虑的预期问题。

此致、

Junoh Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Junoh:  

    此线程似乎创建了两次。 我将把这个移至关闭位置。 其他线程 链接

    此致、
    悉尼诺斯卡特