工具与软件:
我有一个450W 的 BLDC 电机(用于踏板车的集线器电机)。 我使用 DRV8320SRTVR 智能电机驱动器来驱动它。
我使用1 PWM 模式和霍尔效应编码器。 霍尔效应传感器输出直接连接到驱动器。 如果电机没有负载、一切都很顺利。
但是、如果电动机有负载、则在启动电动机过程中会有很大的可闻噪声。 电机转速超过约200RPM 时、没有噪声。
如何解决可闻噪声问题。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我有一个450W 的 BLDC 电机(用于踏板车的集线器电机)。 我使用 DRV8320SRTVR 智能电机驱动器来驱动它。
我使用1 PWM 模式和霍尔效应编码器。 霍尔效应传感器输出直接连接到驱动器。 如果电机没有负载、一切都很顺利。
但是、如果电动机有负载、则在启动电动机过程中会有很大的可闻噪声。 电机转速超过约200RPM 时、没有噪声。
如何解决可闻噪声问题。
谢谢你
尊敬的 Murat:
我发现此应用手册可能表明您解决噪声问题的正确方向:
至于您的原理图、元件未列出其值、因此很难判断是否存在问题。 您就可以提供元件值的原理图。
我查看了您的 IDRIVE 设置,没有什么看起来很普通,但我应该提到,它稍微超出了我们的建议条件。 通常、我们建议上升时间和 下降时间的范围为100ns 至300nS。 栅极灌电流似乎提供了85ns 的下降时间
Qgd/IDRIVE = 24nC/QRIVE = 140mA 171ns
Qgd/IDRIVE = 24nC/QRIVE = 280mA 85ns
此致、
Yara