This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DIR 引脚的信号电平要求

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1386350/drv8711-the-signal-level-requirements-of-dir-pin

器件型号:DRV8711

工具与软件:

尊敬的专家:

这是负责格雷的斯凯拉。 以下是有关 DRV8711的问题。

改变方向时、DIR 引脚是否对信号电平有任何要求? 如果我们要改变方向、并且 DIR 引脚当前为低电平、DIR 需要多大的信号电平?

BR、

斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sklar、

    DIR 归类为数字引脚:

    因此、请参阅以下逻辑高电平和逻辑低电平的转换电平:

    他们的应用是什么?

    此致!

    Keerthi