This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8215:数据表错误表7-1

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1386033/drv8215-datasheet-error-table-7-1

器件型号:DRV8215

工具与软件:

我认为表7-1中存在一个错误、因为上述上拉电阻器通常连接到 Vcc、而不是 VM、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、  

    是的、这在数据表中似乎是一个错误。 SDA、SCL、A0和 A1引脚上拉至 VCC (3.3V)。  

    我们将在下一次数据表更新中解决此问题。  

    此致!

    David