请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1 工具与软件:
各位、
我的客户面临着 200MHz 和240MHz 之间范围内的一些 EMI 问题、这似乎取决于 DRV8243-Q1。


我们是否知道这个频率范围内有任何干扰?
内部电荷泵的运行频率是多少?
器件中正在运行其他哪些 CLK?
当前的 SW 概念是即使器件未使用也能保持唤醒状态。
解决方案是更改 SW 策略、并在不需要该功能时将器件始终置于睡眠模式。
任何提示都不仅仅是欢迎
BR
Carsten