This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262-Q1:是否可以获得用于座椅控制的四通道 H 桥电机驱动器?

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1385988/drv8262-q1-do-i-get-four-channel-h-bridge-motor-driver-for-seat-control

器件型号:DRV8262-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8714-Q1

工具与软件:

您好、

有人可以提供建议、我在哪里可以获得四通道 h 桥栅极驱动器来连接三个电机(单个电机失速电流:15A)和一个 H 桥(共)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nihal:

    DRV8714-Q1是 一款汽车多通道智能半桥栅极驱动器、具有宽共模直列式电流检测放大器。 它具有两个全 H 桥(4通道或输出)、可 通过 独立的1/2桥、PH/EN、PWM 模式进行控制。 独立1/2电桥控制将允许一个 H 桥(常见)双向驱动有刷直流电机、另外两个输出可以沿一个方向驱动电机。  

    DRV8714-Q1

    此致!

    David