This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:导通时间要求

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1386719/drv8243-q1-on-time-requirement

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

专家、您好!

如果我们在导通时间为10us 和关断时间为1ms~10us (PWM 频率= 1kHz 时)的条件下驱动器件、是否会出现问题? 瞬时输出电流 Iout 在1us 持续时间内为~5.5A。  

我们的客户担心 DRV8243是否具有准时要求、因为如果 PWM 频率= 25kHz 且占空比为50%、时、这个值可能为20us。 过去、当他们设置的导通时间太短时、他们曾使用其他制造商的 FET 遇到雪崩击穿的情况。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oinaga-san、

    DRV8243-Q1支持0 (直流)至25kHz PWM 输入、对输入侧的占空比没有限制。 例如、10us ON 和1ms 关断时间可转换为~ 1%的占空比。 但是、在这个10us 的短时间内可能无法完全驱动输出电流、具体取决于 SR 设置。 较慢的 SR 可能不会使输出达到满量程电流。 DRV8243-Q1对 MOSFET SOA 没有最短导通时间要求。 不用担心。

      

    此致、Murugavel