工具与软件:
您好!
我只想从 MCF8329EVM 开始。
但第一步是加载预设值,该按钮被禁用,除非我从我的驱动器中选择文件。 我应该选择什么文件、是否有可以下载的 deafoult 设置文件?

或者这不是第一步?
有没有任何结构如何一步一步地去?
此致、
Adam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我只想从 MCF8329EVM 开始。
但第一步是加载预设值,该按钮被禁用,除非我从我的驱动器中选择文件。 我应该选择什么文件、是否有可以下载的 deafoult 设置文件?

或者这不是第一步?
有没有任何结构如何一步一步地去?
此致、
Adam
您好、Adam、
我在上一次答复中更正了视频链接,但由于您无法登录网站,我已在此处上传了视频。
e2e.ti.com/.../MCF8329EVM_5F00_Getting_5F00_Started.mp4
此致、
约书亚
您好、Adam、
要尝试更正 MPET BEMF 故障、请尝试:

要输入电机相电阻和电感、请转到 Advanced Tuning 页面并打开 Motor Parameters 选项卡。 然后、 使用电阻填充 MOTOR_RES 、并使用电感填充 Lq 和 Ld。

此致、
约书亚
谢谢、我尝试使用:
它没有任何帮助。
但 我还有一个观察:
通过"禁用 MPET 开环参数电阻"切换、它会显示上面屏幕形式的错误。
但是、当我 现在启用"禁用 MPET 开环参数电阻"切换(如您所建议)时、当我运行 MPET 时、它在15秒内不执行任何操作、然后施加0.25A 的电流(来自电源)、该电流会变为静止状态、电机会发出一些噪音、但不会发生任何情况、电机不旋转。 这是无限的、我的意思是它来自0.25A 的电源、并且在1、2、5分钟内什么都不会发生、而我需要关闭电源。
电机的额定电流为10A、20krpm。
我将 BASE_CURRENT 设置为37A。
开环电流基准设置为60%、这是0、6*37=22A、为什么它会在0、25A 停止?
我还能做些什么?
该 MPET 只是在开环中旋转电机、对吧? 所有的闭环设置在这里无关紧要?
电感和电阻是否影响 MPET 旋转? 假设我输入错误的值约为20%、这应该会产生任何影响。
Adam
更新了、
我在选择这两次切换之前完成了以下操作:
测量电机 BEMF 和测量电机机械参数。
当我禁用 Mechniacal Param meas 时、如下所示、现在电机运行:

这样可以吗? (不需要机械参数? 例如摩擦常数?)
但现在我收到错误 MPET_BEMF_FAULT。
我将 BEMF 阈值更改为100mV、并完成了 MPET、但未能计算速度的 PI 参数、这可能是什么问题?:

此外、Control Config-Motor Startup Stationary 的参数是否与 MPET 相关? 更改对齐类型会有所帮助?

Adam
您好、Adam、
"测量电机机械参数"开关用于测量速度环路 Kp 和 Ki 值。 由于 MPET 在启用了"测量电机机械参数"的情况下无法旋转电机存在问题、因此如果要测试电机是否旋转进入闭环、可以尝试使用0.024作为 Kp 和 Ki 的起始值。
我将了解 启用"测量电机机械参数"时遇到的问题、并计划在 7/10之前回复您。
电感和电阻是否会影响 MPET 旋转? 假设我输入了大约20%的错误值、这应该会产生任何影响?
电感和电阻值的精度不应影响 MPET 旋转。 电感和电阻值的精度在闭环运行期间影响最大、因为 FOC 算法在闭环运行期间使用这些值。
此外、控制配置-电机启动固定模式的参数是否与 MPET 相关? 更改对齐类型会有帮助吗?[/QUOT]MPET 仅在开始旋转时使用对齐启动方法。 我将检查如何调整启动设置(例如电流限制)。 我也打算在 7/10之前就这一主题与您联系。
此致、
约书亚
您好、Adam、
此外、控制配置-电机启动固定模式的参数是否与 MPET 相关? 更改对齐类型会有帮助吗?[/QUOT]虽然 MPET 的启动方法无法从对齐更改为电流限制。 在测量 BEMF 时、MPET 将使用开环电流限制设置来确定电流限值。 根据 MPET_KE_MEAS_PARAMETER_SELECT (MPET IPD 参数选择开关)设置为"MPET 特定参数"(1b)还是"配置为正常运行"(0b)、使用的开环电流阈值 分别为 MPET_OPEN_LOOP_CURRENT_REF 或 OL_ILIMIT。
在我的测试中、我无法确定在 启用"测量电机机械参数"时导致问题的原因。 您能否提供在启用"测量电机机械参数"的情况下运行电机时的相电流捕获以及在遇到电流消耗为0.25A 的问题时使用的寄存器配置?
此致、
约书亚
此外、我能测量一下吗 BEMF 常数 自己计算 Kp 和 Ki 自己编程并跳过 MPET?[/QUOT]正确、MPET 仅测量 BEMF 和速度 KP 和 KI 值。 若要跳过 MPET、您可以输入 BEMF 常数以及速度 Kp 和 Ki 值。
此致、
约书亚