This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2911-Q1:ULC 小型化

Guru**** 2444890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1386571/drv2911-q1-ulc-miniaturization

器件型号:DRV2911-Q1

工具与软件:

你(们)好

目前、客户需要将 ULC 系统小型化、因此我们正在考虑将镜头盖的直径从25mm 减小到15mm。

请告诉我目前应该考虑的预期问题。

此致、

Junoh Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junoh  

    目前我们的 LCS-FL-RNG15原型的孔径为15mm (压电体的内径)。  

    要缩小尺寸、关键是要确保透镜的谐振频率仍然与压电的谐振频率相匹配。  

    谢谢

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,缩小镜头盖的尺寸的问题是,你不知道,直到我们实际尝试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JunOh,  

    我之前提到过、缩小尺寸的主要问题是使压电传感器的谐振频率与应用中镜头的谐振频率相匹配。 您可能会对透镜/压电技术的尺寸和材料有严格的限制、这可能会使它们难以共振。   

    谢谢

    海龙