This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:DRV8316电流放大器

Guru**** 2444900 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1384677/drv8316-drv8316-current-amplifier

器件型号:DRV8316

工具与软件:

您好、
DRV8316数据表指出 SOA、SOB、SOC 引脚集成了电流检测放大器。 SOX 引脚的输出阻抗和输出电流是多少? ADC 输入范围为1V、 是否可以添加外部分压电阻器来适应 ADC 的电压输入范围?
是否有更详细的 I/V 转换器内部方框图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chuang、

    感谢您的提问。 我们将查看这种情况并很快提供反馈。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuang:

    我正在调查所要求的资料、并打算在下周之前作出更彻底的答复。 与此同时、您可以提供有关系统要求的更多信息、例如您希望从输出阻抗和电流的角度了解哪些级别、以及它们对您的系统有何影响?

    请参阅下图、将输出电压作为检测到的电流的函数。 输出范围基于 VREF、但您可以使用 SOx 中的分压器使输出适应 ADC 的范围。 我们通常还建议在 SOx 上放置一个 RC 低通滤波器来减轻高频噪声。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    ADC 输入阻抗3000欧姆、请参阅 Xilinx UG580第37页 XADC 输入阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuang:

    在计算 SOx 的分压器和 RC 滤波器时、需要考虑此 ADC 输入阻抗。 我仍在研究其他资料 、并将于下周作出回应。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuang:

    我们建议设计电阻分压器来将 SOx 输出减少到 ADC 的范围内、使最大电流(Vsox/Rtotal)大约为100uA。 然后、可以在该分频器之后对信号进行滤波。 为了更正我之前的陈述、上表中显示的阻抗应用于滤波器计算、而不是电阻分压器。 我希望这能解答您的问题。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    您能否确认是否可以使用以下电阻分压器网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuang:

    使用 Vsox/Rtotal、电阻分压器只能消耗100uA 直流电。对于滤波器、我们通常建议将梯形控制的截止频率设置为开关频率的10倍(FOC 为100倍)。 根据3k 电阻器和3p 电容器、我建议添加一些额外的电容来满足这些建议。 有关 SOx 建议的更多信息、请参阅数据表的第9.2.1.1.6节。

    此致!

    Davis