This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:BRAKE_PIN_MODE

Guru**** 2444900 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1386974/mcf8316a-brake_pin_mode

器件型号:MCF8316A

工具与软件:

嗨、团队

您能否帮助检查 MCF8316A 是否可以支持 BRAKE_PIN_MODE? MCF8316A 的数据表显示它可以支持该功能、但似乎该功能锁定在 EVM 上。 客户需要使用该功能来实现电机保持。

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    我们提供了 BRAKE 引脚模式选项、但不建议使用该选项。 我们仅用于调试目的、不建议使用。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.