This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8835:如何使用 drv8835来驱动磁性闭锁继电器?

Guru**** 2444890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8835

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1387197/drv8835-how-to-use-drv8835-to-drive-magnetic-latching-relays

器件型号:DRV8835

工具与软件:

您好!

我计划使用 drv8835来驱动磁性闭锁继电器。

我有一些问题:

DRV8835的一个通道(最大电流1.5A)能否驱动16个继电器(如 G6KU-2F-Y-TR-5VDC (电流21.1mA))?

电路是否需要额外的保护二极管?

在电路设计中、我应该注意什么?


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo、

    您是对的。 每个 H 桥设计为支持高达1.5A 的电流。因此、每个具有21.1 mA 的16个继电器均可满足337.6 mA 要求、并可由一个 H 桥支持。 我假设采用5V 的电源电压作为电机运行的电源电压。  

    锁存继电器需要反极性来实现锁存和解锁运行、因此由 H 桥驱动。 无需额外的保护二极管。  

    "在电路设计中、我应该注意什么?"。 一般电气布局的最佳实践将是很好的。 我认为您会并联16个继电器、对吧? 您可以将所有引脚连接到布局中每个输出的一个星点。 这将防止任何串扰或其他干扰。 使用电桥控制逻辑时、始终使用正向、反向和制动控制来运行继电器。 请勿使用滑行(如果使用 IN/IN PWM 模式)、因为这会使 H 桥处于高阻态、并允许在继电器线圈断电时继电器上的反冲电压上升。  

    谢谢你。

    此致、Murugavel