This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:PSpice 模型

Guru**** 2443520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1386201/drv8320-pspice-model

器件型号:DRV8320

工具与软件:

大家好!

我想将这个逆变器导入到 simscape 仿真中、因此我需要它的 pspice 模型。 有人能为我提供这种吗? 在 TI 网站的设计和仿真中、我找不到。

此致、


Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的亚历山德罗:

    请参阅以下 E2E。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1070538/drv8320-pspice-model-ready

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、此模型是加密的、我该如何使用它? 我需要未加密模型  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的亚历山德罗:

    我可以打开文件。 您是否无法打开文件? 您能截取所看到的内容吗?

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    这是.lib、我看到它是加密的、为了在 simscape 中导入、我需要一个未加密的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Allessandro、  

    您是否在寻找3D 模型? 我可以在下周与我的团队一起了解相关情况。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、我需要此组件的.cir/.lib 文件、但使用未加密 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的亚历山德罗:

    我们创建的 Pscipe 模型将模拟前置驱动器的半桥。 而不是使用故障读取对整个驱动器进行完整的仿真、或者使用内部数字驱动器。 我们能知道您要仿真的部分吗? 该故障系统级故障注入仿真是否有效?

    仿真文件有助于估算开关行为、但不适用于深入的器件仿真。

    此致!

    Akshay