This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3256-Q1:DRV3256-Q1的完整数据表

Guru**** 2444450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3255-Q1, DRV3256-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1388114/drv3256-q1-full-datasheet-to-drv3256-q1

器件型号:DRV3256-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV3255-Q1

工具与软件:

您能否为 DRV3256-Q1和 DRV3255-Q1提供完整的 DS ?

关键差异是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:  

    由于 DRV3256包含在 NDA 中、因此我们无法公开讨论这些详细信息。 如需请求访问数据表、请选择器件产品页面上"请求更多信息"按钮下的"立即申请"按钮。

     

    此致、

    Anthony Lodi