This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1EVM:DRV8305是否会在睡眠模式下拉低 SPI 总线?μ s

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1383468/drv8305-q1evm-will-drv8305-pull-down-spi-bus-in-sleep-mode

器件型号:DRV8305-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8305

工具与软件:

您好、TI

我  在设计中使用 drv8305和 drv8714、并连接两个 IC 使用 SPI 总线。

当我设置 drv8305进入睡眠模式、我无法读取 DRV8714的寄存器(SPI 总线进入异常)。 但当我唤醒 DRV8305时、SPI 总线可以正常读取。

是否有?方法隔离这两个 IC?例如进行电压电平转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ling:

    感谢您的提问! 昨天是在美国的假期、今天有几名团队成员外出、但我们将在下周提供初步回复。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是否有任何更新?

    在、旁边添加更多问题

    1.我想知道是否有 DRV8305的 SPI 向下/向上轮询的情况?DRV8305进入睡眠状态?SDO 将向下轮询、

    2. 我想知道是否存在 DRV88714的 SPI 被下拉/上拉的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ling:

    我想您的提问已经走上了正确的道路。 当 DRV8305处于睡眠模式时、可能会将 SDO 下拉、因为在睡眠模式、VREG 断电、也就是为 SPI 模块供电、导致 DRV8714无法使用同一 SDO 线路。 您是否尝试过将 SDO 线路分开?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我、启用和唤醒 DRV8305 μ s、然后才能正常访问 DRV8714。

    DRV8714或 DRV8305进入睡眠模式?μ s 时、DRV8714或 DRV8305是否会下拉/上拉 CS 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想可以通过查看两个器件的功能方框图来回答这个问题:

    DRV8714

    DRV8305