This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711EVM:在预设设置下步进电机不运动。

Guru**** 2445260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1389351/drv8711evm-stepper-motor-no-moving-with-preset-settings

器件型号:DRV8711EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8711

工具与软件:

与 DRV8711 EVM 配合使用。  

问题-步进器未移动

已验证-  通信正常、SPI 寄存器按预期变化、使其退出睡眠状态导致电流导通。  我看到 A + A- B+和 B-上的脉冲、提供的步进电机工作正常、接线到步进电机正确  

已使用预设设置

DRV8711_CTRL F21
DRV8711_Torque 17B
DRV8711_OFF 000
DRV8711_BLANK 000
DRV8711_DECAY 000
DRV8711_STALL 83C
DRV8711_DRIVE 0F0
DRV8711_STATUS 000

EVM 手册中所述的步进接线

A =黑色
A- =绿色

B+=红色
B- =蓝色  

这可以用这些设置开箱即用吗?   要么是我的设置错误、要么是 EVM 板有问题。  是否可以根据某个人 的建议设置让步进电机旋转?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电流限制是否已针对 VM 电源正确设置?

    您是否为电机发送过快的脉冲? 您能感觉到它有什么作用吗?

    当不发送脉冲且控制器开启时、电机是否保持位置并变热?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请尝试使用随附的配置文件。 我已经使用采用此配置的 DRV8711测试了所提供的电机。  

    e2e.ti.com/.../5722.Preset-Setting_5F00_10262023.cfg

    此致、Murugavel