This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:驱动 MOS 烧毁

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1389172/drv8323-drive-mos-burnt-out

器件型号:DRV8323

工具与软件:

在该电路调试过程中、如果运行一段时间、则可能会出现 MOS 烧毁。 即使替换不同品牌的 MOS 或者使用电阻更高的 MOS、也没有提升。 请帮助分析原因并提供一些建议

e2e.ti.com/.../MotorDrv2_5F00_L.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了 FDD86369_F085数据表、了解了您尝试过哪些 IDRIVE 设置、该 FET 的 Qg 非常小、因此应使用较小的 IDRIVE。

    您是否有显示外部 MOSFET Vgs 和 Vds 的波形?

    此致、

    -亚当