This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8145-Q1:散热焊盘连接

Guru**** 2443490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1388558/drv8145-q1-thermal-pad-connection

器件型号:DRV8145-Q1

工具与软件:

大家好、我要使用 DRV8145开始设计、我在数据表中找不到应在哪里连接散热焊盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rafael、

    请将其接地。  您可以查看 EVM 硬件文件以查看示例布局:  https://www.ti.com/tool/DRV8145H-Q1EVM 

    此致!

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我检查了 DE EVM、但使用 VQFN 封装、我的目标是 HTSSOP、如果有该封装的示例让我知道。

    再次感谢你

    此致

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DRV8145P-Q1LEVM、答案是肯定的、"L"表示我最近了解到的引线式培训。  或类似对于全桥版本 /DRV8245S-Q1LEVM 

    此致!

    Jacob