This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1EVM:GUI 如何与 MSPM0L1306通信

Guru**** 2551210 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0L1306, DRV8889-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1388651/drv8889-q1evm-how-does-the-gui-communicate-with-the-mspm0l1306

器件型号:DRV8889-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:SysConfigMSPM0L1306

工具与软件:

问题基本解决了。 我在固件中根化了适用于 MSPM0L1306的 SysConfig、发现未使用反向通道 UART。

来回通信使用什么机制?

问的真正原因是、如果我将 GUI 用作我自己应用的起点、我是否需要执行任何操作来删除此通信路径?

另外、我敢肯定我有这个权利、但您添加到 EVM 的跳线将 MSP430保持在复位状态、因此所有引脚都是高阻态、对吗?