This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:DRV8243SQRXYRQ1:为什么该器件会被唤醒?

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1388333/drv8243-q1-drv8243sqrxyrq1-why-can-t-this-part-wake-up

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

您好、先生、
我将使用 DRV8243SQRXYRQ1。


上电后、nSLEEP 引脚以7.5us 低电平脉冲注入、但 nFAULT 引脚不会变为高电平。

我可以知道原因吗?

DRVOFF 引脚为低电平。

2. nSLEEP 引脚为高电平->低电平(7.5us)->高电平。

nFAULT 仍然为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kim、

    器件的 SPI 版本需要使用 SPI CLR_FAULT 命令来唤醒器件。  只有硬件版本的器件需要 nSLEEP 复位/唤醒脉冲。   

    确保 VM 也已开启。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、这是我的错。