This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:器件型号差异

Guru**** 2444890 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A, MCF8315C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1379193/mcf8315a-part-number-difference

器件型号:MCF8315A
主题中讨论的其他器件: MCF8315C

工具与软件:

尊敬的团队:

您能否 分享 MCF8315A 和 MCF8315C 之间的差异?  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接 可下载 PowerPoint 文件、其中介绍了 MCF8315A 和 MCF8315C 之间的差异。

    链接: tidrive.ext.ti.com/.../82ae3835-dfad-46e5-94cf-14c926f48bb8

    访问代码: B68QGN$Y

    认为链路在7月25日前处于活动状态。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我也想知道区别,但我无法打开链接。

    您能给我发送链接吗?

    此致、

    Daichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daichi:

    我创建了一个新链接:tidrive.ext.ti.com/.../82ae3835-dfad-46e5-94cf-14c926f48bb8

    访问代码: VcTNP37|

    我还将在此处直接上传文件:
    e2e.ti.com/.../MCF8316_5F00_5A_5F00_Vs_5F00_C.pptx

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josua、您好!

    感谢您的及时响应。

    此致、

    Daichi