This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:DRV8424RGE BOUT1 (6号)引脚焊接熔化。

Guru**** 2443460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1386135/drv8424-drv8424rge-bout1-no-6-pin-soldering-is-melted

器件型号:DRV8424

工具与软件:

大家好、

我的一位客户遇到了 DRV8424RGE 问题。

问题在于、 当特定电机连接到 DRV8424时、BOUT1引脚(编号6)上的焊料有时会熔化。
但 DRV8424未中断。 在 BOUT1引脚和 PCB 图案之间重新焊接后、DRV8424可正常工作

目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

问题1。
您是否见过或听说过这种现象?

问题2:
他们在 DRV8424驱动电机时检查 BOUT1引脚电压。
然后、他们发现 BOUT1电压在400~500ns 内小于-1V 或大于 VM+1V。
上述情况下、BOUT1引脚是否有可能会熔化焊料?  

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakai-San:

    请让我等到明天再研究这件事并对你作出回应。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    非常感谢您的答复。

    我明白了。 我期待收到您明天的回复。

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nakai、

    他们是在 EVM 还是在自己的电路板上看到此功能?

    他们是否焊接了电源板?

    它们将驱动多大的电流、持续多长时间?

    您能告诉我这款应用的用途是什么吗?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerthi、

    非常感谢您的答复。

    我有一些关于该问题的信息。
    但客户不想披露 E2E 上的信息。

    请提供您的电子邮件地址。 我想通过电子邮件直接向您发送信息

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发送了一条消息