This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1EVM:指示停止

Guru**** 2443440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1388494/drv8889-q1evm-steps-to-stop

器件型号:DRV8889-Q1EVM

工具与软件:

我将使用 EVM GUI 来测试 DRV8889。 我有一些问题。

根据我的理解、步进数是电机将运行的总步进数。

1.但我怎么能理解停止的步骤? 建议值是多少?

2.您有什么关于速度与停止速度/目标速度的比率的建议吗?

例如、目标速度为10000PPS、建议的启动速度和停止速度是什么?  

有什么限制吗? 似乎我无法将启动/停止配置为非常低的1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fabio、

    停止步骤将允许电机按照用户指南:  https://www.ti.com/lit/ml/slvubm4a/slvubm4a.pdf#page=5进行往复运动 

    启动速度应该是电机开始旋转所需的任何速度。  如果您尝试以全速启动、它通常不会旋转、但如果您加速到给定的速度、它会旋转。  我通常以目标速度的1/10开始、但这取决于您的电机。   

    请注意、"Number of Steps"和"Steps to Stop"应视为与前4个框分开处理

    此致!

    Jacob