This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:DRV8889QPWPRQ1

Guru**** 2443000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1389515/drv8889-q1-drv8889qpwprq1

器件型号:DRV8889-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

       我是来自印度的 Murali Selvam、如果您愿意、我需要以下给定器件型号的参考设计。

DRV8889QPWPRQ1

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    请参阅 DRV8889-Q1EVM、 https://www.ti.com/tool/DRV8889-Q1EVM。在此网页上、您可以下载 EVM Altium PCB 设计文件、原理图和 EVM 固件源代码。 此页面上还提供了其他 MSP 示例软件下载。  

     

    您还可以使用 EVM GUI 软件购买和 EVM 并控制步进电机。

    此致、Murugavel