请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8424 工具与软件:
您好!
我们正在考虑将磁场定向控制连接到 DRV8424的可能性。
我们计划使用以下产品进行场定向控制。
https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/TMC4671.pdf
我从数据表中可以看到、只要注意 DRV8424P 的电流限制、就可以连接
对于连接场定向控制和 DRV8424时存在的问题、我想要一些建议。 我们考虑采用以下配置进行连接。 
谢谢!
Conor