This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:确保关断的最低电压

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1389622/drv8889-q1-lowest-voltage-to-ensure-shut-down

器件型号:DRV8889-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

根据数据表、DRV8889-Q1的最小工作电压为4.5V。

同时、我们希望确认电压电平是多少以确保器件关断? 例如、我是否可以说 DRV8889在 VM 低于2.7V 时完全关闭?

提出这个问题的原因是我们正在配置加电/断电逻辑。 如果我们可以确保器件能够绝对关断的电压电平、则可以将关断电压电平设置为简单地低于此值。

谢谢

此致!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请参阅数据表的以下显示部分。 该器件需要大约3.9V 的电压来具有内部 POR (SPI 不可能运行)。 在3.9V 和~ 4.35V 之间时、它将处于欠压区域、电荷泵将被禁用、器件将被禁用。

    在0到3.9V 之间、器件将处于不确定状态、这意味着由于没有发生 POR、数字电路可能具有随机状态。 电源电压大于0且小于3.9V 不会被视为已断电、但器件将处于非活动状态。 因此、要长时间关断器件、请将电源电压设为0。 将3.9V 或2.7V 连接到 VM 不会损坏器件。 这不是最佳做法。 我可能会误解你的问题。

    [报价 userid="460540" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1389622/drv8889-q1-lowest-voltage-to-ensure-shut-down "]我们想要确认电压电平是多少以确保器件关闭? 例如、我能否说 DRV8889在 VM 低于2.7V 时绝对可以关闭?[/QUOT]

    从技术角度而言、当 VM 电压低于 UVLO 下降阈值时、器件输出将关断、电荷泵将关断、但 SPI 将正常工作、直到电压降至 VRST 以下。

    另请参阅 数据表中的第7.3.11.1节 VM 欠压锁定(UVLO)。 我希望这有助于您的决定。 谢谢你。

    此致、Murugavel