This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:输出

Guru**** 2442670 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001, DRV2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1382172/ulc1001-drv290xevm-output

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件:ULC1001DRV2901

工具与软件:

你好。

我有一些问题。

问题1。 我使用示波器测量了 ULC1001的 PWM A 和 PWM B。

    PWM A 和 PWM B 有大约180度不同的原因吗?

    

问题2:  是否应该使用差分探头测量下图中的波形? 请告诉我您的测量位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1:是的。 当 PWM A 和 PWM B 分别连接到压电端子时、压电体看到差分电压。 采用这种配置、可以获得更大的峰峰值电压。 在示波器上以不同的方式衡量这一点将使它更加清楚。  

    问题2:是的。 您可以使用差分探头或两个单端探头。 如果使用两个单端探头、则可以使用示波器上的数学函数来显示差分信号(PWM A - PWM B)。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    如下图所示、DRV2901的输出为差分输出是正确的吗?

    是否应选择 DRV2901中的 OUT+和 OUT-均指 PWM A 和 PWM B?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、您对这两项都是正确的。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    谢谢你。  

    您能否告诉我使用 DRV2901输出的 ISNS 和 VSNS 计算阻抗和谐振频率的公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    ISNS 和 VSNS 用于计算 LCS 两端的电流和电压、因此使用欧姆定律(v=ir)计算阻抗。 主要通过确定哪个频率 具有最低阻抗幅度来计算谐振频率。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一些问题。
    问题1。 如何使用欧姆定律(IR)计算阻抗?   
        R 值阻抗是多少?

    问题2: 下面的寄存器是否正确?
       USER_PARAMS_OMOULES_SF _Q22:电阻(R)、
       User_Params_Watts_sf_q18:功率(P)
       User_4.12.10_sf_Q27 Params_Imag_:电流(I)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wonbin:

    Q1:是的、R 是阻抗。

    问题2:是的、还有一个附加的比例因子 USER_PARAMS_SFORTT_ABA_Q9 Params_Imag_

    我们将发布一个 Excel 工具、用于帮助设置这些寄存器以及 IV 检测电阻路径。 如果不更改 EVM 上的 IV 感应电阻器、则可以使用由 GUI 加载的默认值。