This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329:DRV8329、动态制动

Guru**** 2444900 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1385735/drv8329-drv8329-dynamic-braking

器件型号:DRV8329

工具与软件:

动态制动、我想将 DRV8329 PWM 输入引脚驱动为动态制动、所有 INHx 输入均为低电平、所有 INLx 输入均为高电平。 在三相电桥中、所有上部 MOSFET 均关断、所有下部 MOSFET 均导通。 DRV8329中是否有任何逻辑可防止这种情况发生。 该电流能否在100%的时间内保持不变。 我是否还会发现其他问题? 提前感谢。  

罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roy:

    感谢您的提问。 我将在下周提供反馈。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roy:

    在6x 模式下、您将能够单独控制每个 FET、并且可以实现您所述的此 LS 中断操作。  

    您能解释一下100%保持这一时间意味着什么吗?

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、  


    对于100%模式、只需要无限期地关闭上部栅极和下部栅极 。 只是为了确认它应该不是问题。 我当时想、是否有需要刷新的电荷泵、这可能是个问题。  
    谢谢!  
    罗伊  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roy:

    LS 栅极由 GVDD 引脚供电。 TCP 存在于 HS 上、以使用自举架构实现100%占空比。 只要您在该状态下不手动旋转电机、或者发生电机产生反电动势并检测到电流超过 FET 能力的情况、就不应该存在扩展 LS 制动的问题。

    此致!
    Akshay