This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:对 EEPROM 进行编程以用于生产的方法

Guru**** 2443880 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MCF8316A, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1389010/mcf8329a-method-to-program-eeprom-for-production

器件型号:MCF8329A
主题中讨论的其他器件: MCF8316AMSP430FR2355

工具与软件:

我要将 MCF8329A 用作独立电机驱动器。 我已使用评估单元设置 EEPROM 中的所有控制参数、并且有一个已保存的配置文件。 我现在正在设计我的 PCB、不想在最终设计中使用任何附加的微控制器、因为空间非常有限。 如何在不复制 EVAL 套件的情况下使用我拥有的参数文件对 EEPROM 进行编程?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    请参阅此 E2E 常见问题解答 、了解使用 MSP430FR2355 LaunchPad 对 MCF8316A 上的 EEPROM 进行编程的示例固件工程。

    您需要修改源代码、以通过配置文件对寄存器设置进行硬编码、并相应地更改数组大小。 MCF8329A 的默认 I2C 目标地址为 0x01、与 MCF8316A 相同、因此无需更改。

    此致、
    Eric C.