主题中讨论的其他器件:DRV8434S、
工具与软件:
你好
我正在评估您的 DRV8434S 解决方案、并已制作出用于控制该解决方案的软件。
我已经测试了所有信号都正常、并且还验证了 SPI 通信。 但是、电机侧没有生成任何输出。
我使用了逻辑分析仪检查并验证了使能、nSleep 和是否都为高电平。 STEP 信号为50%占空比、1kHz。
所有 VREF、VSDO 的测量值均为3.3V。
我只是想知道即使我没有通过 SPI 配置芯片、我应该仍然能够在电机上生成一些输出、对吧? 因为我们在 STEP 上有脉冲。
我们尝试了不同的微步进、电流设置、但这些设置实际上都不起作用。
那么、根本原因可能是什么呢?
提前感谢!
此致
Weinan