This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8601:如果我使用多个 DRV8601就可以挂接吗?

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1390233/drv8601-is-it-okay-to-tie-out--if-i-use-several-drv8601

器件型号:DRV8601

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户检查 DRV8601的规格、希望与5个 DRV8601相连(引脚8)。

可以按上述方式设计原理图吗? 这个概念的副作用是什么?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    请附上您的原理图。 此器件用于驱动单个 LRA 或 ERM、如下面的原理图所示。 OUT-和 OUT+连接也如下所示。  如果您尝试将其用作接地、则不允许这样做。 谢谢你。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不这么认为、因为正如您从数据表中看到的、输出-可以摆动到+5V、这是*不*一个"接地":