工具与软件:
你(们)好
我有一个用于使用 DRV8353RSRGZR 的48V PMSM 电机的电机控制器。
一些电路板存在 DRV8353RS 的问题、GLC 和 SPC 引脚相互短接且 GND 引脚、而连接到 GLC 的 MOSFET 正常。
我不知道这些板损坏的情况。
我只想知道什么会损坏 GLC 和 SPC、以及我可以采取哪些措施来避免这种情况发生在其他电路板上。
我都准备好了、将原理图和 PCB 布局分享给 TI FAE。
请提供解决方案。
谢谢!
Shambhu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我有一个用于使用 DRV8353RSRGZR 的48V PMSM 电机的电机控制器。
一些电路板存在 DRV8353RS 的问题、GLC 和 SPC 引脚相互短接且 GND 引脚、而连接到 GLC 的 MOSFET 正常。
我不知道这些板损坏的情况。
我只想知道什么会损坏 GLC 和 SPC、以及我可以采取哪些措施来避免这种情况发生在其他电路板上。
我都准备好了、将原理图和 PCB 布局分享给 TI FAE。
请提供解决方案。
谢谢!
Shambhu
尊敬的 Shambhu:
可导致该问题的条件有很多、所有这些都与器件引脚的绝对最大额定值相关。 首先、确保 GLC 和 SPC 引脚上的电压没有超出数据表表表7.1中提供的绝对最大额定值。 其次、按照以下两个应用手册介绍最佳布局实践和系统设计注意事项、以避免尖峰(来自电感节点振铃或 dv/dt 耦合)、而尖峰可能导致超出这些引脚额定值的意外瞬变: https://www.ti.com/lit/an/slva959b/slva959b.pdf (对于布局)和 https://www.ti.com/lit/an/slvaf66/slvaf66.pdf?ts = 1719419644844 (对于系统设计)。 我特别要确保通过正确的 PCB 布线、栅极电压上较慢的压摆率(通过降低栅极驱动电流)和 MOSFET 周围的 RC 缓冲电路、避免在任何节点上产生振铃。 无源栅源极电阻器还可以通过在栅极和源极引脚之间提供基准来帮助防止它们之间短路。 您还可以参阅此常见问题解答以了解更常见的问题和调试解决方案: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1176539/faq-quick-guide-to-debugging-common-issues-in-bldc-motor-drivers。
此致!
Davis