This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:用于 SPI SI 仿真的 DRV3901-Q1 IBIS 模型

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1390030/drv3901-q1-drv3901-q1-ibis-model-for-spi-si-simulation

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

您好、应用团队:

  我们要获取用于 SPI 仿真的 DRV3901-Q1 IBIS 模型、但我们在 TI.com 上看不到。

您能否提供 SI 仿真的仿真模型文件?

谢谢你  

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    遗憾的是、我们不支持 DRV3901-Q1的 IBIS 模型。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ibinu