工具与软件:
嗨、团队:
我有关于 DRV8434SEVM GUI 应用程序的问题。 在用户指南的4.3.6中、它指出扭矩计数值可以 CSV 格式输出。
我将"Initiate Stall"设置为 ON、将 EN_STL 位设置为1、但找不到"Export Torque Count Values"的位置。
您能告诉我以 CSV 格式输出的步骤吗?

此致、
Taito Takemura
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我有关于 DRV8434SEVM GUI 应用程序的问题。 在用户指南的4.3.6中、它指出扭矩计数值可以 CSV 格式输出。
我将"Initiate Stall"设置为 ON、将 EN_STL 位设置为1、但找不到"Export Torque Count Values"的位置。
您能告诉我以 CSV 格式输出的步骤吗?

此致、
Taito Takemura
尊敬的 Takemura-San:
这似乎是剪切和粘贴错误。 抱歉混淆了。 我将在下一个更新周期中将其添加到更正目标列表中。 谢谢你。
DRV8434SEVM 具有一个专用的测试引脚、可连续输出@ 8ms/样本的模拟电压样本、与扭矩计数成正比。 例如、可以使用示波器对其进行数字化和存储。 当扭矩计数为4095时、模拟电压= 3.3V。 这是刻度。

此致、Murugavel
尊敬的 Murugavel:
感谢您的回答。
点击 GUI 应用程序的左下方时、会显示一些日志、当我检查 CSV 输出时、扭矩计数值(TRQ_COUNT)似乎已更新。
但是、这是否仅在扭矩计数值发生变化时更新?
另外、我对失速函数有疑问。 如果电机设置为在检测到失速时停止、那么在确定已检测到失速之前、电机必须保持在阈值以下多长时间?
我有个问题、因为看起来监控器上的扭矩计数值与检测到失速的时间之间存在时间差。
此致、
Taito Takemura
尊敬的 Takemura-San:
单击 GUI 应用程序左下角时、显示一条日志之类的消息、当我检查 CSV 输出时、似乎扭矩计数值(TRQ_COUNT)已更新、
但只有在扭矩计数值发生变化时、此值才会更新吗?
是、这只是 GUI 写入或读取寄存器或用户更改小工具时的活动日志。 它不会自动记录扭矩计数或在扭矩发生变化时记录扭矩计数。 这不是为了这个目的。
此外、我对 stall 函数有疑问。 如果电机设置为在检测到失速时停止、则在确定已检测到失速之前必须保持在阈值以下多长时间?
第一次计算稳定在相电流波形的四个电气半周期内。 随后、扭矩计数将在每个电气半个周期更新、并与失速阈值进行比较。 因此响应时间将取决于步进速率。

此致、Murugavel