This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2911-Q1:ULC 传感器银层厚度

Guru**** 2440930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1390690/drv2911-q1-ulc-tranducer-silver-layer-thickness

器件型号:DRV2911-Q1

工具与软件:

您好!

我正在查看文档 "镜头盖系统设计、制造和装配指南:LCS-FL-RNG15"。
我注意到压电导管(第11页)上的导电银层厚度描述不够详细。

因此、我需要有关适当厚度的指南。

此致、

Junoh Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Junoh:  

    感谢您的咨询。

    对滑动层的厚度或工艺没有特殊要求。 这将是 您的压电制造商提供的一个标准流程。  

    谢谢

    海龙